为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
在城市里,您经常会看到大型全彩 LED 视频显示屏,用于在覆盖建筑物侧面的位置做广告。显示屏的每个像素都是单独驱动的,因此对用于将 AC 电源转换为驱动 LED 所需恒流的电源系统提出了极具挑战性的要求。
这些系统对其所用的电源组件有很高的要求。电源系统成本是一个明显的问题,需要大量的电源组件来创建一款这样的显示屏。效率也是一个关注点,这并不奇怪,因为所消耗的电力是运行成本的重要因素,而且广告商也不希望成为别人眼中的烧钱机构。
LED 的可靠性随温度的升高而降低,也就是说,如果可以减少电源系统的散热,就可以延长 LED 的使用寿命。此外,通常也可以采用更高的强度运行 LED,这可增加显示屏的亮度。热量也会改变 LED 输出的强度和波长,导致显示屏上的照明不一致。
这些系统所用的电源组件还必须可靠运行,无论是在夏季的直射阳光下,还是在冬季的暴风雪中,都不能例外。维修或更换安装在建筑物高处的模块的成本很高,因此发生故障的代价特别高昂。与建筑照明应用一样,让人在高处更换部件的成本和危险远远超过更换模块的成本。
也许令人惊讶的是,尺寸也是一个重要的判断标准。这些显示屏必须很薄,才能确保其尽量安装在靠近建筑物的位置,不必要的重量也会增加部署这些显示屏的成本。
Vicor 电源组件具有高功率密度、高效率和高可靠性,非常适合这些应用。最近,我们看到客户选择 Vicor 最近荣登《EDN》热销 100 电源组件榜单的 48V 降压转换器,帮助他们实现设计目标。通过提供紧凑高效的 48V 直接负载点转换解决方案,他们允许制造商使用 SELV 48V 母线在这些系统中配电。
今天,大多数显示屏使用 AC 市电为每个面板配电。与使用 48V 相比,这种方法有几个不足之处:使用市电电压有重要的安全考量、AC-DC 转换产生热量的损耗会影响 LED 的使用寿命、亮度和色彩。
大型显示屏的设计人员可通过直接从 48V 转换,简化其供电链,从而可在提高效率的同时,减少级数和所需的组件并降低系统成本。Vicor 降压转换器可实现易于安装的可靠显示屏,从而可降低安装及维护成本。
Vicor 电源组件,ZVS 降压系列产品
为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
创新的 48V AI 电源架构,兼顾高电流密度与高电流增益
Vicor 48V 分比式电源架构大幅降低了热损耗并提供高电流密度,满足 AI 处理器的极端功率需求
为 AI 供电,48V 分比式电源架构™ 大幅降低热损耗,性能优于多相方案
AI 硬件面临着严峻的功率与散热限制。工程师们对 48V 与 6V 中间母线以及新的垂直供电(VPD)结构进行讨论
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%