Skip to main content
文章

Vicor 為無人機和機器人通用無線充電站供電

智慧型電源系統和增强型機器人智慧可實現自主無線充電,達到最佳效能。

WiBotic charging station

對更高效、更靈活充電解決方案的需求不斷增加,其真正的重點是更高的自主性。

一支完全不同的機器人隊伍如何以更少的人工參與實現更高的效率?一種解決該問題的方法是採用 Vicor 高效能高功能功率密度電源模組,基於創新供電網路提供更高效、更靈活的充電解決方案。

WiBotic 主要爲空中、移動、海洋及工業機器人市場提供無線充電和電源優化解決方案。WiBotic 始終致力於設計和製造各種解決方案,充分滿足爲無人機及機器人電池充電的需求,其將感應和諧振系統進行完美結合,可實現更高的無縫充電體驗。基於雲運算的軟體、API 和工具可確保機器人需要重新加載儘可能快一點,而在路線規劃量不大時則慢一點。

WiBotic 首席執行官 Ben Waters 表示:“我們的大量機器人創新都源於發射器上 RF 放大器的輸出,然後是接收器端整流器的輸入,在這裏我們能動態微調系統阻抗,確保能讓空芯變壓器兩側的電源與負載阻抗保持匹配,從而最大限度增加電源傳輸。我們正在動態調整和實時感知事物,以適應系統發生的移動、中斷或變化。”

Digram of the WiBotic recharging system

圖 1: 在 WiBotic 充電系統中,發射單元通過 AC 電源生成高頻率的無線功率信號。信號通過 SMA 同軸線纜傳輸至發射天線線圈,在那裏產生電場和磁場。線圈可按任何方向安裝。

爲了實現高效、穩健的無線充電,WiBotic 採用創新供電網絡 (PDN),將 GaN 技術與 Vicor 高性能、高密度電源模組相結合。

供電網絡

WiBotic Power Delivery Network diagram

圖 2:  Vicor 48V VI Chip PRM 穩壓器 PRM 爲 WiBotic TR-110 無線充電站的發射器供電,該充電站主要爲機器人/無人機的機載接收器無線供電。PRM 接收 AC-DC 電源的 48V 電壓,輸出電壓的控制不僅是自適應的,而且該電壓還可在大約 20-55V 之間調節。

Vicor 48V PRM™ 升降壓穩壓器集成在 WiBotic TR-110 無線充電站板載的 RF 發射器中,其可爲機器人/無人機的機載接收器無線饋電。PRM 接收 AC-DC 電源的 48V 電壓,輸出電壓的控制不僅是動態的,而且還可根據需要在 20V-55V 之間微調。

Vicor PRM 穩壓器 PRM48AF480T400A00

閱讀 2020 年 7 月 13 日在 EET ASIA 上發表的技術文章全文,瞭解爲 WiBotic TR-110 無線充電站發射器供電的 Vicor 48V VI Chip PRM 穩壓器方案。

資源

Contact Form

聯絡 Vicor

感謝您與我們聯絡。

您將在一個工作日內收到答覆。