HIRO 部署新一代可扩展边缘微型数据中心
电源驱动创新: HIRO 部署新一代可扩展边缘微型数据中心
使用模块化电源的分布式边缘基础架构可加速处理与数据传输

边缘计算对于充分发挥人工智能 ( AI )、机器学习和物联网 ( IoT ) 的全部潜能至关重要。这些技术正在融入我们生活的方方面面:自动驾驶、智能楼宇、机器人、供应链管理和医疗保健。
何为边缘计算?
边缘计算作为速度更快的(中间层)数据中继技术,可在设备中实现关键任务的实时响应。边缘计算通过本地支持 AI,无需依赖云端 AI,可显著提升服务与应用。边缘就是智能决策的地方,决策何时将计算从边缘移至云端。
荷兰创业技术公司 HIRO 主要开发创新高性能的可靠边缘基础架构(软硬件),可将智能边缘作为一种服务交付。与匈牙利创新硬件设计公司 PCB Design Ltd.密切合作,开发了一个坚固耐用的高性能通信与计算解决方案。

图1边缘计算:将电源放在高性能处理器附近,实现更高性能
因此,边缘微型数据中心 ( EMDC ) 孕育而生,这是一种可在恶劣外部环境中良好发展的、高度可扩展的紧凑边缘计算资源。它可将任何类型和数量的 CPU、GPU、FPGA 和 NVMe®(非易失性存储器标准)介质集成在从 1.5kW 鞋盒大小的设备到 500kW 集装箱化的边缘设备的平台上。这些平台为全固态化和模块化,不仅需要的维护极少,而且还无需散热能量。
带来的社区影响
为医院提供支持、处理大数据并在保护隐私的环境中训练 AI 模型,是 HIRO 一贯的特殊承诺。
医院需要在其就医场所之外传输大量数据集,以训练有助于发现和治疗心血管疾病、癌症、肿瘤以及其它复杂疾病的 AI 模型。HIRO 正在开发一种低成本的基础架构,可允许医学专家使用其他医院的数据训练他们的模型,无需将数据转移或暴露至医院之外。
此外,HIRO 还在实施耗资 1600 万欧元的 BRAINE 项目,该项目在欧洲有四个支持独特应用的测试平台(荷兰、意大利和匈牙利):
- 医疗辅助生活
- 超级互联智能城市
- 工业 4.0 工厂机器人
- 供应链工业 4.0

图2:HIRO 的节能 EMDC(微型数据中心)设计紧凑、便携,能够放置在各种环境中。HIRO EMDC 示例:从左到右分别为 EMDC8 1.5kW、EMDC16 3kW、EMDC24 4.5kW。
经过验证,功率密度是高效可扩展平台不可分割的重要组成部分
采用48VDC (而非 12VDC)配电运行的电源架构,可实现高度紧凑、高效的电源转换。更高的电压可降低供电网络 ( PDN ) 的 I2R 损耗。Vicor 高密度、高效率的电源模块有助于实现 HIRO 散热良好而且节能的紧凑固态 EMDC 设计。
Vicor DCM 电源模块提供 48V 至 12V 转换。这些模块具有高度灵活的散热选项,可提供业界领先的单位体积功率密度,有利于可再生能源的发展。
图 3:Vicor DCM 48VDC – 12VDC 电源模块:有助于实现 HIRO 节能 EMDC 设计
Vicor 创新的封装、拓扑和架构可提供不断增长的密度和电源效率,这对于数据中心而言至关重要。
让欧洲向边缘技术再迈进一步
持续加强世界的智能与互联是一项艰巨的任务。边缘计算是实现更快计算以及新构想的重要桥梁。HIRO、Vicor 和 PCB Design, Ltd.是这一运动的三大重要驱动力量,共同推动技术不断发展。这一伙伴关系将在智慧城市、智慧医院、智能制造及机器人以及智能供应链等领域产生重大影响。
关于 Vicor
Vicor 公司是高性能电源模块的领先企业,始终致力于为客户解决最棘手的电源难题,帮助他们创新并最大化系统性能。我们简单易用的电源模块提供极高的密度和效率,支持从电源到负载点的高级供电网络。Vicor 总部位于美国马萨诸塞州安多弗,主要为全球客户提供无与伦比的电源转换与供电技术。 www.vicorpower.cn
NVMe® 是 NVM Espress 公司的注册商标。
Vicor 是 Vicor 公司的注册商标。
关于 HIRO
HIRO 将边缘基础架构开发为一种服务,以在数据密集的边缘环境中实现保护安全和隐私的大数据及 AI 处理。其中一些边缘环境包括智慧城市(楼宇、基础设施、医院、物流中心、交通和运输)和智慧工厂(信息物理系统、工厂车间、供应链、机器人、数字孪生体)。HIRO 主要开发高效节能的高密度异构微型及毫微型数据中心硬件(边缘微型数据中心)和分布式联邦边缘云计算软件。