Arrow:2026 驅動工業未來研討機器人、工業物聯網和智慧自動化的 Vicor 電源模組
Vicor 電源模組在機器人技術、工業物聯網和智慧自動化領域擁有著行業領先的功率密度與創新架構
Betterfrost 開發了一款48V電源控制模組,利用 Vicor 高密度電源技術來解决電動汽車在極寒天氣下的效率損失問題。 傳統電動汽車的暖通空調(HVAC)系統依靠粗放式空氣加熱方法來清除擋風玻璃上的冰霜,會消耗大量能量,導致車輛在冬季的續航里程大幅縮短。 通過改用傳導式脈衝表面定向加熱技術,Betterfrost 可在不到 60 秒內融化冰層,同時將啟動時的能耗降低 95%。
生活在寒冷地區的駕駛員都知道,冬季給擋風玻璃除霜是一件費時費力、每到冬季都要面對的差事。人們想出了各種節省時間的辦法,從刮冰器、除霜噴劑,一直到並不值得推薦的吹風機。 歸根結底,利用汽車發動機廢熱和鼓風機仍然是經過驗證的傳統解決方案,只不過往往需要長時間等待,直到擋風玻璃表面達到融冰所需的溫度。
對於汽車工程師而言,他們在電動汽車時代面臨的覈心挑戰並非動力性能或最高充電速度,而是熱管理。隨著汽車轉而採用 800V 架構並搭載大容量電池組,整個行業正面臨一個殘酷現實:寒冷天氣會嚴重縮短續航里程。
按照歐洲 WLTP(全球統一輕型車輛測試規程)、中國 CLTC(中國輕型汽車行駛工况)或美國 EPA 等行駛工况測試標準,現代電動汽車的續航里程可達到 500 公里甚至更高; 但一旦進入真實的冬季使用環境,其效率便會大幅下降。內蒙古 2026 年牙克石冬季大型測試(–25°C)以及 NAF(挪威汽車聯合會)冬季測試的資料證實,在極寒條件下,大多數電動汽車的標稱續航里程會縮水 35% 至 55%。 這意味著,一輛夏季續航里程為 500 公里的電動汽車,冬季實際續航里程可能僅為 250 至 350 公里。
圖 1:在大多數情况下,Betterfrost Technologies 可在不到 60 秒內融化冰層。 Betterfrost 解決方案從粗放式空氣加熱方式轉向傳導式表面定向加熱,並由高度優化的 48V 電源控制模組進行控制。
這並非電池化學體系出現問題,而是一場熱管理危機。 當電動汽車在 –20°C 的環境中啟動時,傳統的 PTC(正溫度係數)座艙加熱器會消耗大量能源:僅為擋風玻璃除霜,並加熱冰冷的座艙空氣、座椅及其他內飾資料,就需要持續消耗 7kW 至 10kW 的功率。
Betterfrost 應運而生。 這家專注於熱功率控制的企業發現了這種方式在結構上的低效之處,並為傳導式加熱玻璃開發了一款經過優化的 48V 電源控制模組:該模組向玻璃內側提供脈衝功率,在車輛啟動時清除霜冰,並在行駛過程中防止玻璃起霧,同時避免熱量向車外散失。 這種方式可在啟動階段節省 95% 的能量,使座艙達到舒適溫度(例如 +22°C)的時間縮短一半,並將行駛過程中的座艙總能耗降低 15% 至 25%。
傳統的粗放式加熱方式,是將內燃機(ICE)產生的大量廢熱輸送至擋風玻璃。 然而,隨著乘用車和商用卡車逐步轉向電動動力系統,這種免費的廢熱來源不復存在,車輛只能從主電池取電來進行玻璃除霜和除霧,而主電池同時也是驅動車輛行駛的能量來源。 這種傳統方式用 PTC 加熱器取代了內燃機作為熱源,在溫度低於 0°C、熱泵停止工作時便由 PTC 加熱器提供熱量。 然而,它仍然是一種熱力學上的“蠻力”做法。 要清除擋風玻璃上的霜,特斯拉 Model Y 等車型所採用的標準 HVAC 系統必須將整個座艙內的空氣加熱至冰點以上。
能量傳遞鏈本身效率低下,因為熱量傳遞需要經過以下五個階段:
在 –20°C 條件下,按照目前的標準除霜迴圈,車輛可能需要消耗約 2.8kWh 的電量,駕駛員才能安全看清道路並起步行駛;從啟動車輛起,最長可能需要等待 20 分鐘。 此外,從冷開機狀態開始,座艙升溫至 +15°C 的舒適溫度還可能需要 10 分鐘。
Betterfrost 首席技術官 Sameh Saad 博士表示:“使用 HVAC 熱風除霜,實際上就相當於在距離冰層約 3 英尺的地方,用一台 10kW 的吹風機融化一層薄冰。 ”Betterfrost 首席執行官、汽車行業資深人士 Derrick Redding 則表示:“我們目前的除霜方式,不過是讓熱量漫過整個擋風玻璃表面。可以想像一下,這就像向結霜的飛機噴灑加熱後的乙二醇液,或者汽車朝玻璃吹熱風。你需要融化所有冰層,而這一相變過程會消耗大量能源。”
圖 2:Betterfrost 是一家專注於熱功率控制的企業,開發了一款經過優化的 48V 電源控制模組,專用於傳導加熱玻璃。 該模組向玻璃內側提供脈衝功率,可在 60 秒內清除霜和冰。這種方式可在啟動階段節省 95% 的能量,使座艙達到舒適溫度(例如 +22°C)的時間縮短一半,並將行駛過程中的座艙總能耗降低 15% 至 25%。
Betterfrost 解決方案採用高度優化的 48V 脈衝電源控制模組,從玻璃內側直接進行加熱,繞過了上述五個熱量傳遞階段,無需經過中間環節。
該模組控制向一層透明導電銀層的功率輸送,該銀層直接層壓在擋風玻璃內部。 這一銀層形成一個低輻射率(low-E)層,可在較溫暖的季節反射紅外(IR)輻射,防止車內升溫。 冬季,Betterfrost 則將這一透明導電層用作主動式加熱器。 通過採用 48V 子系統這一新興的高效率電壓標準,Betterfrost 能够精准提供使冰層從玻璃表面脫離所需的熱量,而無需融化整個冰層,也不會使熱量散失到周圍環境中。 脈衝功率可控制熱量的穿透深度,使熱量僅到達距玻璃表面 0.1mm 的範圍內,從而加熱冰層與玻璃接觸的介面層。 傳導式加熱直接作用於冰,幾乎可以瞬間融化這一介面層,使其餘冰層直接滑落。 這種方法可將能耗降低 95%。
首席執行官 Redding 表示:“無論冰層有多厚,我們的方法都能以相同的能耗和時間將其清除。”
Betterfrost 的 48V 系統不僅能够清除玻璃上的冰霜,還重新定義了“達到舒適溫度所需的時間”(time to comfort)。 這是新興的 C-EDTC(中國汽車能效開發與檢測認證專業聯盟)冬季測試規程中的一項關鍵名額。
由於擋風玻璃不再像一個巨大的熱沉那樣與座艙空氣爭奪熱量,整個車內的升溫速度更快。 Betterfrost 的測試表明,如果完全通過加熱玻璃來實現除霜,HVAC 暖風便可直接用於加熱座艙,從而使座艙溫度達到 +15°C 所需的時間縮短 50%。
48V 傳導加熱技術的真正價值體現在車輛行駛過程中,無論是在行駛工况測試中,還是在以 100 公里/小時的速度在高速公路上行駛的穩態階段。在高速行駛時,對流會大量帶走擋風玻璃上的熱量。
與向擋風玻璃吹送暖風相比,利用加熱玻璃防止玻璃上形成霧氣可减少熱量損失。 這種方式可以提供足够的能量來防止冷凝和結冰,同時使座艙主加熱器以較低的占空比運行。
在 –7°C 的行駛工况測試中,這種優化的熱管理策略可節省 15% 至 25% 的能耗。 實際上,這相當於獲得了額外的可用能量:行駛 500 公里可節省 7.5kWh 電量。
Betterfrost 解決方案的一個關鍵組成部分是 48V 電力電子技術。 為此,該公司採用 Vicor 高功率密度、車規級的 800V 或 400V 至 48V 固定比率 BCM® 母線轉換器,向玻璃表面輸送安全、高效的高速脈衝。
圖 3:Vicor BCM® 母線轉換器的作用相當於一台 DC-DC 變壓器。 施加在高壓側的電壓會按照模組的固定轉換比率(即 K 因數)傳遞至低壓側。 例如,當 K 因數為 1/16、輸入電壓為 800V 時,輸出電壓為 50V。相應地,輸出電流會按相同的倍數新增;因此,如果輸入電流為 5A,輸出電流便為 5A×16 = 80A。
Vicor BCM 模組符合嚴格的爬電距離和電氣間隙標準,且採用緊湊的封裝設計,與傳統 DC-DC 轉換器相比,其尺寸最多可縮小 90%。
Redding 表示:“Vicor 使 48V 供電可輕鬆實現,無需受到過大的體積或重量限制。 沒有其他廠商能够像 Vicor 一樣,同時實現這樣高的效率和功率密度。 ”
Betterfrost 專有的功率控制算灋與 Vicor 的電源轉換技術相結合,形成一款隨插即用的解決方案,OEM 廠商可以將其快速應用於多個車型平台。Vicor BCM 能够提升供電能力,在 20ms、25% 占空比條件下,輸出功率最高可達 3.1kW。
Betterfrost 技術也非常適用於其他行業。 它可以替代用於飛機機翼除冰的昂貴乙二醇噴灑方式,消除風力渦輪機葉片上危險的積冰,並通過實現更高效的除霜迴圈,降低冷庫製冷成本。
挪威和內蒙古冬季測試中出現的續航里程大幅縮水現象,不利於電動汽車的廣泛普及。
對於電動汽車而言,每一瓦功率都至關重要。 然而,如今電動汽車採用的電池供電式座艙溫控系統仍在效仿傳統內燃機汽車的做法,以粗放而低效的方式加熱空氣,再將熱風吹向玻璃。此外,為了降噪,電動汽車的座艙密封得更嚴實,這使得起霧問題更加突出。 內燃機車輛的駕駛員需要忍受緩慢的除霜過程,而電動汽車駕駛員要面臨除霜效果更差的窘境,還要承受令人苦惱的續航里程損失。 適用於燃油車的做法,並不適合電氣化的未來。
Betterfrost 正積極與汽車製造商和一級供應商(Tier 1)開展合作,其技术已開始應用於商用卡車和高端電動汽車。 未來三到五年,該公司預計將擴大在電動汽車和混合動力平台上的汽車應用部署,以彌補冬季運行中觀察到的續航保持率差距。
從實驗室中的一項發現發展為汽車行業的顛覆性創新技術,Betterfrost 正與 Vicor 等合作夥伴共同構建生態系統,重新定義車輛應對這一由來已久的冬季難題的方式。 隨著電動汽車加速普及,傳統系統亟待改進,Betterfrost 的脈衝功率解決方案可謂恰逢其時。
本文最初由 Electronics World 發佈。