Skip to main content

限られたスペースへの実装

従来とは異なる基板形状に対応する電源システムのレイアウト設計

Vicorのシニア・フィールド・アプリケーション・エンジニアであるDavid Berryが、L字型やドーナツ型など、一般的ではない形状の基板に大電力と複数の電圧系統に対応する電源回路を収める方法を紹介します。電源ラインを複数の小さな単位に分けて、並列接続する手法について解説します。また、変換比固定のデバイスで絶縁を行ってから、小型の非絶縁型レギュレータへ電力を分配することで、基板の占有面積を抑える方法や、EMIフィルタリングやインダクタ配置に関する制約への対処方法についても紹介します。

解説者について

David Berry

シニア・プリンシパル・アプリケーション・エンジニア

David Berryは、ニューヨーク州スケネクタディにあるユニオン・カレッジで電気工学の理学士号を取得しました。以前は、インピーダンス整合トランスを専門とする磁気部品の設計エンジニアとして従事し、現在はVicor Corporationでシニア・プリンシパル・アプリケーション・エンジニアを務めています。航空宇宙・防衛分野向けの電源コンポーネント設計に29年以上携わっています。

David Berry

コンテンツ