Skip to main content

Vicor 向一家领先的 AI 原始设备制造商授予 VPD 许可。

即时发布

Vicor 向一家领先的 AI 原始设备制造商授予 VPD 许可

马萨诸塞州安多弗,2026 年 9 月 17 日(GLOBE NEWSWIRE)——Vicor 已向一家新的 OEM 被许可方授予非独占许可,允许其从未获许可的供应商处采购受 Vicor 专利保护的垂直供电(VPD)模块。VPD 可利用低压源实现高电流密度,从而为高性能 AI 计算和网络处理器供电。VPD 系统由“多单元转换器”和 VPD 网络构成,通过规避横向供电(LPD)的“最后一英寸问题”,实现突破性性能。VPD 系统受基础专利保护,这些专利涵盖 Vicor 在美国历经十年开创性研究而获得的创新成果。

VPD 被许可方可从全球未获许可的供应商处采购 VPD 解决方案,这些供应商的多单元稳压器(VR)或集成稳压器(IVR)被堆叠在多层系统中。被许可方还可采用基于高电流密度、高增益 MCM™ 电流倍增器的 VPD 解决方案,这些倍增器在 Vicor 晶圆厂以 ChiPs™(Converters housed in Package™,通孔转换器封装)形式制造。MCM 可显著提升系统整体效率,同时厚度更薄,并具备更优的机械与热性能。通过从 Vicor 采购用于高性能 AI 加速器的 VPD 模块,被许可方在从未获许可供应商处采购通用 VPD 模块时,可获得可观的许可版税折扣。Vicor 的许可实践为 OEM 和超大规模企业提供了多源供应灵活性、供应链冗余及可扩展性,包括来自美国本土 Vicor 晶圆厂的供应。

随着高性能计算和网络处理器向 VPD 迁移,未获许可的 OEM 和超大规模企业可能需要获得许可,以保障其供应链。潜在被许可方有望获得一套结构化许可机制,让早期采用者能享受更低的版税率。与侵权供应商签订的供应协议可能包含赔偿条款,用以追回版税和金钱损失,但无法据此规避进口禁令。

ChiP™、Converter Housed in Package™ 和 MCM™ 是 Vicor 公司的注册商标。

关于 Vicor

Vicor 公司依托一系列专利技术,设计、开发、制造并销售模块化电源组件和完整的电源系统。Vicor 将其高密度电源组件和配电架构的专利授权给原始设备制造商和超大型企业,他们都需要供应链保证、灵活性和可扩展性。Vicor 总部位于马萨诸塞州安多弗,销售电源产品并将其专利授权给用于高性能计算、工业、交通、、航空航天和国防的电源系统。 www.vicorpower.com

Contact Stephen Germino Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation 978-749-8243 sgermino@vicorpower.com