Skip to main content

ReVolt 为好莱坞带来清洁能源新动力。

媒体通知

ReVolt 为好莱坞带来清洁能源新动力

充电创新企业利用电源模块与可再生能源,显著降低电影拍摄的碳排放

2025年08月27日
ReVolt charging system image
ReVolt charging system image

明星效应或许是好莱坞轰动全球的驱动力,但真正支撑起巨量票房的力量却鲜为人知。目前,大多数制片公司仍依赖嘈杂、环境污染严重的汽油和柴油发电机为拍摄现场供电。然而,随着片场占地规模不断扩大、专业拍摄电子设备日趋复杂,能源需求持续攀升,二氧化碳排放问题也日益严峻。

ReVolt Holdings, Inc. 公司(ReVolt)推出了一种更先进方案为拍摄现场及制片厂外景地供电,提供清洁、可移动且不间断的电力。ReVolt 系统噪音小、效率高且实现了零碳排放,全面覆盖从摄影机、录音设备、灯光设备到特效装置及现场营地设施在内的一切用电需求。这家初创公司成立于 2020 年,迅速获得行业认可,目前已与亚马逊米高梅影业、苹果影业、索尼影视、华纳兄弟探索频道及其旗下子公司 HBO 等多家制片公司达成合作,为其拍摄现场提供清洁电力。

Vicor-media-alert-ReVolt-fig1.jpg

图 1:ReVolt Holdings, Inc. 公司( ReVolt)推出了一种更先进方案为拍摄现场及制片厂外景地供电,提供清洁、可移动且不间断的电力。ReVolt 系统噪音小、效率高且实现了零碳排放,全面覆盖从摄影机、录音设备、灯光设备到特效装置及现场营地设施在内的一切用电需求。

ReVolt 清洁电力系统实现传统柴油发电机的无噪替代

创立 ReVolt 之前,J.D. Schwalm 曾在其供职的首家公司 Innovation Workshop 积累了深厚的特效技术开发经验。如今作为 ReVolt 首席执行官,他已成为倡导以更清洁、更高效的电力取代柴油发电机的行业领军人物。

一台 10 千瓦柴油发电机运行时的噪音约为 75 分贝,相当于一台吹叶机的工作噪音,且 12 小时内产生的二氧化碳相当于一辆汽油车行驶 225 英里。由于噪音和废气排放问题,柴油发电机通常须安装在离片场 1000 英尺或更远的位置,这就需要铺设数千英尺昂贵且笨重的电缆。

此外,柴油发电机还产生“脏电”,需要额外加装过滤设备来支持精密数字灯光和运动控制设备的供电。相比之下,ReVolt 充电系统可输出纯正弦波电力,确保提供清洁、稳定的电源,且近乎静音运行,仅发出类似电脑风扇的声音。

Vicor-media-alert-ReVolt-fig2.jpg

图 2:ReVolt 拥有不断壮大的便携式发电机组阵容,均可提供不间断电源。目前可供货的 WeVolt(如图所示)是提供工业级三相电源中尺寸最小的产品。

ReVolt 突破持续供电技术瓶颈,获多项专利认证

ReVolt 的诞生源于 Schwalm 对行业痛点的洞察——如何在有限电池容量下,为电力负载复杂多变的整个影视拍摄现场提供稳定、不间断的电源。

他表示:“柴油发电机只要持续添加燃料便可长时间供电,当时全球范围内尚无任何电池系统能够做到这一点。这时,ReVolt 应运而生,并推出一款能够边充电边运行的电池发电机系统。”

ReVolt 将其不间断电源技术应用于不断扩大的便携式车队中。其中最小型号 WeVolt 可提供 17.5kWh 的电量和 14 kW 的输出功率,相当于一台家用小型发电机。而重达 8500 磅的 Mule 型号则可提供 210 kWh 的电量和 120kW 的输出功率,支持 480V、208V、240V 及 110V 等多种电压连接。2024 年,Schwalm 及其团队凭借持续电池供电设计获得两项专利,另有三项正处于申请阶段。

Vicor 高功率密度模块确保系统可靠性、高性能与高效率

为确保系统电压稳定,ReVolt 采用了 Vicor 的 BCM® 母线转换器、DCM™ DC-DC 转换器以及新推出的PRM™ 稳压器。

BCM4414 可将 800V 电压转换并隔离为 35A 的 48V 母线,DCM3414 则从该母线取电并针对 24V 负载进行稳压。BCM4414 功率密度达 770W/in³,体积仅为 4.35 x 1.4 x 0.37 英寸,它还可作为电池模拟器,减少了对笨重的传统 48V 电池的需求。PRM 是一款非隔离式升降压 DC-DC 稳压器,能够将 48V 转换为多档输出电压,其功率密度超过 2kW/in³,效率高达 96%。

Schwalm 指出:“仅需一个 Vicor 模块,即可实现以往六至八个组件才能达到的效果。”

展望未来:为灾后重建、医疗场所等更多场景供电

当今社会,人们对便携式清洁能源的需求从未如此迫切。ReVolt 在逐步改写影视行业供电方式的同时,正积极开拓更广阔的新应用领域,从为自然灾害地区服务到建筑工地及大型活动现场的清洁供电。随着电动车发展的趋势以及社会对更环保、更可持续能源的需求日益提升,ReVolt 正与致力于模块化供电的 Vicor 不断加深合作,为更环保的未来奠定基础。

深入了解有关 ReVolt,探索在当今时代,便携式清洁能源的需求比以往任何时刻更多的原因。

关于 Vicor

Vicor 公司依托一系列专利技术,设计、开发、制造并销售模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部位于马萨诸塞州安多弗,面向电源系统市场提供产品,涵盖企业和高性能计算、工业设备和自动化、电信和网络基础设施、车辆和运输、航空航天和国防等领域。www.vicorpower.com

Vicor 是 Vicor 公司的注册商标。Vicor BCM®、DCM™ 和 PRM™ 是 Vicor 公司的商标。

关于 ReVolt

ReVolt-Fuel® 为偏远地区和离网作业带来革命性的清洁移动式电源解决方案。无论是影视制作、建筑工程、现场活动还是应急响应,该产品均能提供可持续的高性能能源,彻底取代化石燃料发电机。

Contact Stephen Germino Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation 978-749-8243 sgermino@vicorpower.com