Vicor 质量政策
Vicor 致力于利用明显的技术优势、最高质量和可靠性,准时为其客户提供卓越的产品。我们始终致力于提高我们的技术,并通过评审绩效指标、实施适当的措施并授权给我们的员工,不断改进我们的产品、工艺和服务。
ISO 9001:2015 CERTIFICATES VICOR
Quality
访问最终测试数据
冲突矿产政策
Vicor公司的目标是在我们的商业活动中保持最高标准的诚信和道德行为。我们也寻求完全遵守影响我们的业务行为的法律和法规。
多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法规定,要求我们作出合理的努力,确定并记录在我们的产品中使用的某些金属的来源。这些规定的目的是抑制和制约“冲突矿物”(即,金、钽、锡、钨、钴及其矿石)的需求,这些矿产来自刚果民主共和国或毗邻的中部非洲国家安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果、卢旺达、南苏丹、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚共和国,从而减少对该地区持续的人道主义危机的财政支持。 Vicor完全致力于努力从其产品中排除任何冲突矿物,购买这些矿物可能使叛乱分子、 武装团伙和其他从事侵犯人权行为间接受益。
为了确定在我们的产品中使用的主要金属,我们已经建立并开始了一个流程,通过它我们可以记录我们的供应链,并确定主要金属供应商。与这些供应商一起,我们将寻求查明我们使用的主要金属的国家和原产地。如果我们认为我们已经使用了“冲突矿产”,我们必须进一步评估具体金属的来源,以确定其具体来源(即,无论是否金属来自矿场、冶炼厂,还是来自未经批准的无冲突认证程序精炼厂)。
我们正在与我们的供应链各方密切合作,目的是制定和实施一个完善的过程,使Vicor能够维护“DRC无冲突”状态。我们要求我们的供应商各方保持DRC无冲突,资源仅来自非冲突地区,并采用根据负责任矿产保证流程制定的冶炼厂DRC无冲突认证。我们也在支持我们的客户努力实现对社会和环境负责任的供应链共同目标。
环境安全与健康
以遵重、关怀的理念经营企业,不断发展完善,是 Vicor 公司对员工、客户以及设施所在社区的一贯承诺。Vicor 相信,健全的环境、卫生及安全实践对高效运营至关重要。另外,Vicor 在环境、安全及卫生计划与执行方面,拥有良好的绩效历史记录。
节能
Vicor 公司一直积极实施各种节能项目,每年省电超过 6,000,000 千瓦时,过去 15 年来已经实施超过 30 个项目。2014 与 2015 两年内执行的五个项目所节省的电量估计有 500,000 kWh。
审视 1 + 2 GHG
Vicor 从 2015 年就开始向 CDP 报告温室气体排放量。如上文所述,我们不断执行各种节能项目,其目的是更高效地使用能源,并在帮助企业寻求发展机遇的同时,仍可降低能耗。
废弃物管理与回收利用
Vicor 具有积极的废弃物管理与回收利用计划。2015 年回收再利用的材料超过 440,000 磅(220 吨),其中 22 吨是从废弃物流体转换而来的。回收再利用的材料包含纸板及纸张、废金属、废旧材料与设备、生产废弃物以及危险废弃物等门类。