Vicor BCM® 母线转换器荣获 2025 年度全球电子成就奖年度创新产品 。
Vicor BCM® 母线转换器荣获 2025 年度全球电子成就奖年度创新产品
BCM6135 双向 800V-48V DC-DC 转换器为下一代电动汽车架构带来突破性创新
图 1 :BCM6135 是一款突破性的双向 800V 至 48V 转换器,可支持更轻、更小、更高效的电动汽车。

图 1 :BCM6135 是一款突破性的双向 800V 至 48V 转换器,可支持更轻、更小、更高效的电动汽车。
马萨诸塞州安多弗 – 1 月 22 日 – Vicor 公司今天宣布,其 BCM6135 DC-DC 双向电源转换器模块在世界电子成就奖(WEAA)上获得了 2025 年度创新产品奖。该奖项由 AspenCore 全球高级分析师及其全球用户社区评选,在电源管理/电压转换器类别中,BCM6135 因其对汽车电气化和电动出行领域的影响而获胜。这一奖项旨在表彰对汽车行业产生重大应用影响的创新产品设计。
双向 BCM6135 DC-DC 转换器模块正在改变电动出行并实现汽车电气化的突破性创新。它是当今汽车中功率密度最高、速度最快(最高瞬态响应)的 DC-DC 转换器。它能帮助 OEM 和一级供应商设计最小的主动悬架电源系统,优化 48V 区域供电架构,并完全消除48V电池。BCM 的紧凑尺寸和重量可以将车辆的电源系统体积减少近 50%,从而实现更远的续航或更多创新应用。
Vicor 亚太区董事总经理、营销副总裁 Eric Wong 表示:“随着汽车电气化的飞速发展,传统的电源架构正在成为性能、效率和设计灵活性的阻碍。 微型、可快速投产的模块化产品 BCM6135 可提供无与伦比的功率密度、双向操作和超快瞬态响应,从根本上改变了汽车功率转换的可能性。紧凑的尺寸实现了前所未有的设计灵活性和可扩展性。”
开启汽车创新和架构的新时代
BCM6135 是一款突破性的双向 800V 至 48V 转换器,可助力实现更轻、更小、更高效的电动汽车。它是一个高功率密度隔离式 DC-DC 转换器,通过一个重量仅为 58 克的紧凑模块提供高达 2.5 kW 的功率。其灵活性和可扩展性在市场上无可匹敌,是下一代电源系统设计概念的重要推动力。它通过采用 48V 区域架构、简化系统设计以及消除对专用 48V 或 12V 电池的需求来应对挑战,解决不断增长的电力负载问题。
关于 Vicor 公司
Vicor 公司(纳斯达克代码:VICR)是一家美国制造商,专注于生产以 48V 为中心的 DC-DC 转换器电源模块,这些模块具有最的高功率密度和电流密度,能够实现突破性的供电网络性能,为客户的电源系统提供竞争优势。Vicor 将创新拓扑结构、控制系统、元器件和封装技术整合为模块化解决方案,推动数据中心、自动化、机器人技术、移动出行、测试设备以及航空航天与国防应用领域的进步。Vicor 通过其垂直整合的芯片制造工厂和原始设备制造商知识产权授权模式,确保供应链的韧性。www.vicorpower.com
Vicor、BCM® 和 ChiP™ 是 Vicor 公司的注册商标。
关于全球电子成就奖(WEAA)
由 AspenCore 颁发的 WEAA 旨在表彰为全球电子行业的创新和发展做出杰出贡献的公司和个人。WEAA 备受赞誉,代表着在电子行业中的领导力和卓越表现。