高性能电源活动
电源模块优化了电动汽车的性能和效率,用于高压到 SELV 的转换

Vicor 的双向固定比率电源模块使 PDN 更小、更轻,提供更好的整体性能
若想实现紧凑、轻便且具有加强隔离屏障的供电网络(PDN),则很难将高压电池电源(800V 或 400V)有效地转换为 SELV(安全特低电压)。传统的高压(HV)至 SELV DC-DC 转换器受到开关频率的限制,导致磁性元件更大更重、功率损耗更大、功率再生能力有限。
Vicor 出席了台北举办的高功率元件暨转换技术研讨会
电动汽车高压转换至 SELV 创新方法
讲师:Jeff Chang,Vicor 现场应用工程师
随着边缘计算机数据处理的增加,该行业的功耗急剧上升。提升供电网络(PDN)才能满足这些飙升的需求。稳健的供电不仅仅是配电,还包括系统的效率、尺寸和热性能。Vicor 的高功率密度模块是具有顶级性能的 DC-DC 转换器,易于配置,可以串联使用,以快速扩展以适应更高的功率需求。

张仁程(Jeff Chang)是 Vicor 公司台湾区应用工程师,负责对台湾地区客户技术支持及开发新应用,新市场及新产品需求。张仁程毕业于国立台湾科技大学电子系,在电子产业拥有 25 年电源设计经验,涵盖手持产品,平板及笔记型电脑,工业产品,以及服务器等。
关于 Tech Taipei
为了实现能源效率和碳减排,电源系统至关重要。电源系统架构朝高功率、高转换效率的发展外,还要兼顾成本与产品尺寸,以及最重要的安全性。“高功率元件暨转换技术研讨会”将从各国节能法规实行现状为出发点,分析各类应用装置最新电源设计构架走向,以及各种高效功率元件最新的技术进展与节能减碳的电源系统设计要素。注册本次活动。