Skip to main content

UAV 活动

无人驾驶汽车技术的关键道路:从性能竞争到系统级生态系统竞争

Digitimes logo

了解无人机的高密度电源转换

无人机市场的快速增长需要先进的动力系统来提供最佳性能。更长的续航里程、运行时间和更大的有效载荷可实现更多的功能和创新机会。商用无人机正在规划的新应用需要更多功能,而功率通常是其设计的一个限制因素。Vicor高密度模块化电源转换对需要灵活性和可扩充性的空间受限设计至关重要。功率模块的低噪声能简化滤波器设计,其封装热适应性强,能简化散热管理,显著降低功率损耗。

Vicor 将在无人载具技术关键路径研讨会上介绍高密度电源转换的优势

下载本次演讲

使用高密度电源转换增加飞行时间和功能

讲师:Vicor 台湾现场应用工程师,Jeff Chang

Vicor 48V 电源模块生态系统可提供完整的供电网络解决方案,为下一代无人机开发实现创新设计。与同类解决方案相比,这些模块通常尺寸更小、重量更轻,从而使无人机能够承担更大、更多的有效载荷。此外,这些模块可轻松并联,使设计能够轻松扩充功率,满足无人机系统日益增长的需求,同时支持在多个无人机平台上部署相同的电源构架。

Photo of Jeff Chang

张仁程(Jeff Chang)是 Vicor 公司台湾区应用工程师,负责对台湾地区客户技术支持及开发新应用,新市场及新产品需求。张仁程毕业于国立台湾科技大学电子系,在电子产业拥有 25 年电源设计经验,涵盖手持产品,平板及笔记型电脑,工业产品,以及服务器等。

无人载具技术关键路径研讨会

无人载具技术关键路径研讨会重点关注无人机的下一代关键路径,从性能竞争到系统级生态系统竞争。特邀专家分享对高密度功率和高效功率转换架构的见解,介绍如何简化热管理,减少功率损失,提高商用无人机的效率。