工业活动
第 16 届亚洲电源技术发展论坛

了解如何最大限度提升 ATE 吞吐量
自动测试设备 (ATE) OEM 厂商发现,在努力跟上不断增长的创新的同时,降低“测试成本”变得非常艰难。ATE 测试系统设计需要快速可靠地满足日益增长的集成电路需求,并最大限度地降低成本。Vicor 将讲述如何在最小的面积内实现吞吐量最大化。
Vicor 在亚洲电源技术发展论坛发表了演讲
高密度 DC-DC 电源模块最大限度提升 ATE 吞吐量
演讲人:毛敏,Vicor 现场应用工程师
您将了解到如何为 ATE 设计最佳电源系统解决方案,该方案可广泛应用于全球高端 ATE。Vicor 的专利技术和先进的制造工艺使设计人员能够实现纤薄、高效率和高功率密度,从而提高吞吐量。

毛敏自 2015 年起担任 Vicor 现场应用工程师,负责华南地区的技术支持和产品推广。他在 2003 年毕业于浙江大学应用电子学系,毕业后一直从事电源的开发以及电源 IC 的应用工作。在加入 Vicor 前,毛敏曾在 Philips、Semtech、Micrel、Microchip 等公司任职。
亚洲电源技术发展论坛
由 21Dianyuan 主办的第 16 届亚洲电源技术发展论坛将于 2025 年 12 月 6 日在深圳湾万丽酒店举办。本次活动涵盖了高功率、消费类电子、汽车、工业、5G、储能、互联网等多个技术主题和应用领域。