文章 Betterfrost harnesses 48V in EVs for record-setting windshield defrosting and to extend winter range Betterfrost’s 48V power control module uses conductive pulsed heating to defrost EV glass in under 60 seconds, saving energy and preserving winter range
案例研究 Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
视频 Power Corner:Vicor 的 Maury Wood 关于人工智能数据中心垂直供电的观点 Vicor 的 48V 分比式电源架构TM 使用垂直供电去降低处理器的I2R 传导耗损,提高 AI 数据中心的效率
案例研究 因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程 INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围
文章 电流倍增与电流密度对当今人工智能供电必不可少:Patrizio Vinciarelli 访谈 Vicor 首席执行官 Patrizio Vinciarelli 分享了当今为 AI 供电的见解,轻松扩展以及卓越的电流需求
播客 Microgate 的超凡使命需要精确的电力 Microgate 与 Vicor 为全世界最大的望远镜提供电力!Vicor 模块为 5400 个驱动器输送 10kW 电力,助力 Microgate 消除太空成像的畸变
文章 AI 在太空赋能快速通信,开启创新新纪元 Spacechips 携手 Vicor 打造了 AI1 应答器,这是目前在轨运行中功率密度最高的处理器板。分比式电源架构可提供 133 TOPS 算力用于实时卫星自主运行和 130A 处理
案例研究 48 伏脉冲功率技术可在 60 秒内为汽车玻璃除霜 Betterfrost 实现在不到 60 秒内使用适当的脉冲功率完成汽车玻璃除霜。了解更多关于 Vicor 电源模块如何实现 48V 创新的详情
活动 Vicor 在 2025 年汽车创新日活动展示了高压至安全特低电压(SELV)转换 将高压转换至 SELV 时,软开关拓扑结构和更高频的开关技术可减轻封装重量并减小尺寸。了解有关 Vicor 电源模块的更多信息
文章 采用 48V 区域架构,打造面向未来的先进电动汽车 随着原始设备制造商(OEM)采用 48V 电源架构,他们正努力优化其电源系统设计。Vicor 的高功率密度模块可为 48V 区域架构提供峰值效率
案例研究 显著减少 DC-DC 转换装置的尺寸并减轻重量 传统的银盒电源体积庞大、重量较大,工程师难以实现增加续航里程的目标。电源模块可减小尺寸、降低复杂性,同时降低成本,缩短时间,以便为不同平台增减功率
活动 Vicor 分享了在电动垂直起降飞行器(eVTOL)中使用其电源模块的可靠性和安全性优势 功率效率和可靠性对于设计高性能的 eVTOLS 至关重要。了解电源模块如何助力设计更小、更轻的 eVTOLS 供电网络
研讨会重播 为开关频率高于 1.3MHz 的高压转换实现 EM 传导辐射合规性 Vicor 高级战略应用与系统工程师 Nicola Rosano 解释了在采用高频 DC-DC 转换器电源系统中,由于其固有特性,要解决电磁干扰 (EMI) 问题是一项严峻的挑战
研讨会重播 为 48V 后装市场负载供电的未来走向 Vicor 战略客户经理 David McChesney 对这一过渡可能需要的时间提出了一些令人惊讶的见解。以及后装市场负载供电与向 48V 过渡将产生哪些短期和长期影响
研讨会重播 在纯电动汽车(BEV)中利用现有硬件消除高压预充电 Vicor 汽车首席现场应用工程师 Patrick Kowalyk 将讲述任何高压母线都需要一个预充电电路来减少一段时间内的电流变化(称为 dv/dt)以保护纯电动汽车中的电子设备
研讨会重播 设计 48V 区域架构,确保纯电动汽车(BEV)电池组持续提供高压电源 Vicor 现场应用工程师 YK Choi 和 INFAC 首席工程师 YoungJae Kang 讨论了将 48V 转换器集成到电池组中会如何在 48V 分区架构中减轻热量、成本和重量
播客 从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车 Lightning Motorcycles 所设计的全电动摩托车在各个领域表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持这款新一代摩托车
文章 48V 电源系统: 汽车制造商告别 12V 时您需要了解的信息 随着汽车制造商走向电动汽车 48V 电源,越来越多的汽车制造商开始考虑采用区域电源架构。48V 电源领域的领导者 Vicor 使用电源模块优化供电网络
视频 Greg Green 谈“下一代电动汽车技术革新”行业见解 EETimes 主办了一场关于“下一代电动汽车技术革新”的专题讨论会。了解 Vicor 的 Greg Green 对于使用电源模块的看法
文章 Vicor 工程师 Chris Swartz 入选电气电子工程师协会高级会员 Chris Swartz 荣获 IEEE 高级会员称号。这是只有 10% 的会员才能拥有的精英地位。Chris 在 Vicor 任职 15 年
活动 Vicor 将在慕尼黑举行的汽车高压电源系统大会上介绍如何利用 48V 电源加速 xEV 设计 Vicor 在慕尼黑汽车高压电源系统大会上发表演讲。了解高密度电源模块如何利用 48V 电源加速 xEV 设计
文章 Patrizio Vinciarelli 创立 Vicor,解决电源转换难题 40 多年来,Patrizio Vinciarelli 一直是电源电子领域的创新者。如今,他正在应对这个时代最紧迫的电源挑战
案例研究 自主安防机器人以超人的灵敏度及探测能力进行巡逻 公共安全的风险正在上升,机器人提供的更好的监视和拦截就是答案。了解 Knightscope 公司选择 Vicor 电源模块为安防机器人供电的原因
文章 OLogic 与 Vicor 助力 Dusty Robotics 优化建筑机器人电源 OLogic 与 Vicor 合作优化 Dusty Robotics FieldPrinter 的电源和系统功能
视频 Rob Russell 分享他对近地轨道和中地轨道卫星部署的行业未来见解 Rob Russell 在 Microwave Journal 与 Pat Hindle 讨论近地轨道与中地轨道卫星市场趋势
视频 Mouser: 新型 DC-DC 电源转换器充分满足最严格的轨道交通车载应用需求 Vicor DCM2322 系列隔离式稳压 DC-DC 转换器可为轨道交通、国防、航空航天、过程控制以及工业应用提供高效率和高功率密度
视频 迎接现代铁路的电源挑战 Vicor 的产品市场及商务拓展总监 Michael Schipani 与 Chalk Talk (EE Journal) 的主持人 Amelia Dalton一起坐起来讨论铁路工业的电源挑战和趋势
白皮书 正弦幅度转换器的逆向模式应用 The power electronics industry is seeing the re-emergence of DC high-voltage distribution in place of AC systems of power transmission within advanced machines and installations
文章 军用电源创新:智能、标准化、高效率 Power-supply designers for military applications face the same challenges as other military electronics suppliers